请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR2532 主题中讨论的其他部件:MSP430F149, MSP-FET430UIF, MSP-FET
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我在各种项目中都有不同的微控制器,如MSP430F149,FR2532,F5529和带有 F4618微 处理器的MSP430实验板,我使用FETU430IF版本对它们进行编程。 1.4a调试界面,以前 的 n`t我没有任何问题, 但是 由于CSS和固件中的最新更新 ,我无法对 FR2532和F4618进行编程,最大的问题 是这些微秒将用于现场测试... 上周... 我可以做些什么来解决这些缺点
此致