This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:微控制器温度

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/578003/msp430fr5739-microcontroller-temperatures

部件号:MSP430FR5739

微控制器系列一般温度问题。

场景: -65C时的存储温度,装置温度升高至-40C工作温度范围。

如果微控制器通电时装置正在向工作温度极限预热,会发生什么情况或不会发生什么情况?  

在达到额定工作温度之前开机可能会有什么影响?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当超过指定的最高存储温度(Tstg)-55C时,无法确保FRAM上的数据保留。 没有为<-40C提供设备规格,因此在此期间可能发生任何范围的意外行为,从较慢的启动时间到较高的电流消耗。 TI不能保证设备在建议的工作条件之外运行时能够可靠地启动或运行。

    此致,
    Ryan