This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6659:MSP430F6659

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/577849/msp430f6659-msp430f6659

部件号:MSP430F6659

您好,

我正在尝试使用支持MSP控制器的电池(super-cap),而主电源将关闭。

我希望MSP能够在 使用电池供电时在LPM中工作。

此着色模式是否有任何热电联供?

 我预期的当前消耗量是多少?

是否有任何软件一致性  需要我 注意?

谢谢!

Netanel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Netanel,

    您应该了解MSP430F6659上的电池备用系统,它是根据此类应用而构建的。 此电池需要连接到VBAT,在引脚VBAK处具有4.7 nF电容,在Xin/XOUT处具有32 kHz外部晶体,以便为RTC供电。 数据表的第55页和第67页介绍了VBAT功耗。 第52页还显示了推荐的工作条件。 《用户指南》第3章和第10章分别介绍了电池备用系统和备用RAM。

    此致,
    Ryan