This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要COP8SAC720的编程规范

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/577868/need-programming-specifications-for-a-cop8sac720

支持路径:/Product/开发和故障排除/

您好,

我来自一家制造内存和微控制器编程设备的公司。

我们的一个客户需要对仍然标记为活动的COP8SAC720M8微控制器进行编程。

http://www.ti.com/product/COP8SAC7/description

您能否向我提供为我们的通用编程设备实施这些芯片所需的编程规范?

一位与我交谈过的员工告诉我在论坛上写下我的问题。

我知道这不是正确的论坛,但在"04) How to Post a New Question on E2E"网站上,它说"如果我不认为提供了合适的论坛该怎么办?  不管怎样,我们都将确保TI内的适当团队能够看到您的问题。”

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Andre:

    此器件已使用15年以上,由National Semiconductor开发,然后于2011年被德州仪器(TI)收购。 尽管TI拥有此芯片的所有权,并且仍将其列为活动和可订购的芯片,但对该器件的支持却很少。 这一事实与一次性可编程(OTP)部件及其高昂的成本相结合,使我建议您为您的应用找到更好的MCU。 请详细介绍您要实现的目标,我们将找到适合您需求的MSP430器件。 下面链接了COP8SAx数据表和设计器指南。

    www.ti.com/.../cop8sac7.pdf
    datasheet.octopart.com/COP8SA-DM-National-Semiconductor-datasheet-13.2212万.pdf

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan:

    感谢您的回答。
    是的,我知道芯片的历史,现在有更好的MCU可以使用。

    我真的不想使用芯片。
    我想将对这些芯片的支持添加到我们自己的通用编程设备中,因为客户需要使用它来为旧设计对这些芯片进行编程。

    我只需要此芯片的内存编程规范。
    您是否仍能提供这些规格?


    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andre:

    我不知道在TI的何处可以找到此信息。 《设计指南》似乎有编程示例,并列出了评估编程单元。 为了了解内存编程规范,您是否考虑过购买其中一种?

    docs-europe.electrocomponents.com/.../90.0766万b800a7a35.pdf

    此致,
    Ryan