This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:不带密码的交互MSP430FR6989

Guru**** 2836810 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/577793/msp430fr6989-interaction-msp430fr6989-without-passcode

部件号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他部分:MSP-Gang

您好,Champs:

我的客户正在其超声波水表中使用MSP430FR6989。 设备已使用MSP-Gang锁定,不知道密码。 发现某些MCU在现场挂起。 他们想知道在这 种情况下,是否可以通过JTAG/UART与设备交互? 例如,如果MCU意外跳到JTAG模式,我们是否可以发送命令访问JTAG模块以检查CPU是否可以响应? 甚至是被阻止并获取阻止信息?

谢谢。

巴西,

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Young,

    如果客户知道0xFFE0到0xFFFF (中断矢量/BSL密码)的存储器内容,并且可以访问BSL引脚(WFP 2.0 传输和2.1 接收),则他们可以通过BSL访问该设备,以恢复JTAG密码并解锁JTAG接口。  请查看BSL用户指南(SLAU550)和BSL脚本(SLAU655):

    http://www.ti.com/lit/ug/slau550e/slau550e.pdf

    http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slau655b/slau655b.pdf

    提供错误的BSL密码将启动批量擦除,此时您将无法评估故障,但至少可以恢复对器件JTAG的访问。

    此致,
    Ryan