This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5972:重置

Guru**** 2535650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/577921/msp430fr5972-reset

部件号:MSP430FR5972

我想在运行时通过编程来重置我的MCU,所以任何人都可以建议我应该在程序中写入什么内容   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您想要BOR,POR或PUC吗? 每个组件都有相应的软件机制(请参阅《用户指南》中的1.2 部分)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果外部硬件出现任何错误,我想重置我的设备,因此请推荐我喜欢的设备。
    需要配置的程序线或寄存器应该是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您想要的重置类型。

    无论如何,要执行POR,请设置PMMSWPOR位:

    PMMCTL0 = PMMCTL0_L | PMMPW | PMMSWPOR; 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢