This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6.7641万A:DLMS Cosem库下载?

Guru**** 2809205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/588733/msp430f67641a-dlms-cosem-library-download

部件号:MSP430F6.7641万A

您好,

我想下载DLMS Cosem库,但发现链接不起作用。

我能否获得正确的链接?

谢谢,顺祝商祺!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们不再支持旧的DLMS库,因为我们正在对其进行改造以满足更新的要求。 我们将根据机会/项目为客户提供较新的库支持。 请将您的电子邮件地址留在此处,以便我们可以随时向您提供最新的发展动态,并从您那里获取机会/项目详细信息。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    我的项目是三相瓦时计。 该项目面向海外客户。
    我的电子邮件:3.79658971亿@qq.com
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请通知我何时可以下载DLMS库。 我的电子邮件是lavreniuk@telecard.com.ua
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户477.7389万:

    请提供您的官方邮件ID以继续。

    此致,
    Chander
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vladimir,
    我已向您发送了一封接受SLA的邮件。 请检查并恢复脱机状态。
    此致,
    Chander
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Chander:

     我 的官方邮件ID:liuquanhao@hz-delixi.com

    此致,
    电线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发送电子邮件至dj@questedc.com,谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我已向您发送了一封接受SLA的邮件。 请检查并恢复脱机状态。
    此致,
    Chander