This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:与Windows 10上的MSP通信时出现问题。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/591873/msp430g2553-problem-communicating-with-msp-on-windows-10

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件: MSP-FET430UIF

大家好! 我目前正在我的一个项目上使用MSP430G2553,但由于某种原因,我无法使用我的PC与微控制器通信。 我正在使用IAR IDE,当我要使用FET调试器进行调试时,它在"忙碌: Starting debug session",半分钟后(使用不存在的COM端口时速度要快得多,因此我假定它实际上正在识别MSP,但由于某种原因无法连接到它),出现错误:“致命错误:无法重新初始化。 会话已中止!"。 还有一个错误:

"在指定的COM端口上找不到MSP-FET430UIF:(初始化),端口=HID0015:COM2,版本=0xffffff"

起初我认为这是一个与IAR相关的问题。 我把它安装在我的笔记本电脑上,同样的版本,我能够成功地使用FET调试器使用IAR。 这意味着,不是IAR问题,也不是UC问题。 然后,我开发了一个VB.Net软件,使用UART从MSP发送和接收数据。 软件在我的笔记本电脑上运行完美。 但是,当我在PC上运行它时,当我通过UART发送一个字节时,它只是冻结了。 它冻结,直到我从PC断开MSP的USB,然后它立即弹出一条错误消息。 我尝试使用多个驱动程序,我认为它已正确安装(在设备管理器上,一切似乎正常)。 已尝试重新安装,主板COM端口设置出现问题,未成功。 我甚至在谷歌上找不到类似的案例。

不管怎样,如果有人知道这可能是什么问题,我会很高兴的! 我的笔记本与家中的其他人共享,我更喜欢在速度更快的台式机上进行编程。 感谢阅读:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bananabread:

    我们另一个办公室的某人可以访问Windows 10机器,并且能够在那里重现COM端口问题,但他们报告了此问题:
    "我发现一件事是,当您将G2 LP连接到PC,并在~3s内通过虚拟COM端口上的终端进行连接时,调试器没有应答。 如果我在连接LP后等待超过3秒,我看不到任何问题。
    请仔细检查这是否是相同的行为吗?
    "
    你看到同样的东西吗? 如果您插入Launchpad,等待一段时间,然后尝试通过UART连接到COM端口,您仍然会看到问题吗?

    此致,
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Katie!

    感谢您的回答,但很遗憾,它不起作用。 我等了一会儿,但没有成功地与MSP通信。 我认为问题与Windows 10无关,我让我的朋友在他的win10笔记本电脑上进行测试,一切正常。 昨天晚上我发现了一件非常奇怪的事情:如果我尝试调试,而我的Visual Basic软件冻结并试图通信,它就能工作! 一段时间后,它停止工作,然后我必须重新拔下并插入MSP,运行VB软件以冻结它,然后我可以进行调试。 真的,真的很奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bananabread:

    我询问了工具团队的人员,他们有以下问题:
    您是否知道您正在使用的端口是USB3还是USB2?
    如果是USB3,是否可以尝试禁用USB3 (在BIOS中)并再次尝试查看它是否突然开始工作?
    您知道您使用的是哪种主板吗?

    此致,
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bananabread:

    是否有任何更新-您是否能够解决此问题? 或者,您是否能够提供上述某些信息用于调试目的?

    此致,
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 很抱歉回复时间过长。 最近我发现问题不是MSP430。 它与我的主板/USB驱动程序有关COM端口。 每个COM端口(甚至是断开连接的端口),当我尝试写入内容时,它只是永久冻结我的应用程序(C#应用程序)。 很遗憾,我没有发现任何人有类似的问题,所以我想没有什么其他事情要做,因为我不知道从哪里开始。

    感谢您的帮助。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bananabread:

    感谢您的更新,很遗憾听到您的PC遇到了这样的一般问题。 希望您能够弄清楚。

    -Katie