您好,
我正在将MSP430F5244与CCS 5.6 一起用于开发。 我正在尝试使用基于闪存的应用程序更新MCU固件。
我遵循的程序是:
1.编写示例代码并在CCS中生成TI.txt文件。
2.将Flash分为两部分。
FLASH_MEM:原点= 0x4400,长度= 0x0200
Flash:原始= 0x4600,长度= 0x5CC0
FLASH_X:原点= 0xA2C0,长度= 0x5CC0
3.为RAM功能制造区域。
RAM_MEM:原点= 0x2400,长度= 0x0200
RAM:原点= 0x2600,长度= 0x1E00
4.应用程序位于Flash的第一个分区,在第二个分区中,我存储了新映像。
5.然后跳到RAM功能,通过该功能,我们可以将映像从第二个分区复制到第一个分区。
6.复制完所有图像数据后,重新启动MCU。
WDTCTL = WDT_MRST_0_064;
我在MCU启动时遇到问题,在重新启动指令后停止。
请帮助我克服这个问题。
谢谢你。