This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:必要的BSL引脚和检查脚本

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/588401/msp430f149-necessary-bsl-pins-and-examine-script

部件号:MSP430F149
主题中讨论的其他部件: MSP-FET

支持路径:/Product/开发和故障排除/

您好! 我有一个旧的MSP430F149,其中包含一个关于它的程序,我真的需要加以检查,以便能够将它安装到更多的MSP430上。 遗憾的是,JTAG保险丝在芯片上熔断,因此我希望能够通过BSL成功地检查并保存编程部件中的固件。 我还不确定密码是什么,但我将在这里有人的帮助下,准备好通过BSL连接和检查密码。 我有一个MSP-FET闪存仿真工具。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BSL密码只是闪存的最后32个字节,即中断向量表。 因此,如果您不知道固件映像的内容,将无法解锁BSL。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有芯片上应该有的固件。 我可以用它来创建密码。 但是硬件和软件方面,我还需要什么呢? slaud.pdf 319 l 很难理解。 找一位经验丰富的人员来指导我完成整个流程会更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人知道F149的引脚? BSL通常需要RXD TXD重置和测试。 但是F149没有像其它MSP430芯片那样的测试引脚。 任何人都能提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《BSL用户指南》(SLAU319)的第1.3 2节说:

    具有专用JTAG引脚的器件使用TCK引脚而不是测试引脚。 只要TCK引脚收到至少两个负离子对且TCK低,而RST/NMI从低升至高…,BSL程序就会开始执行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复!