This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:以msp432为单位的测量电压ADC14错误

Guru**** 2553460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/589245/msp432p401r-adc14-error-for-measured-voltage-in-msp432

部件号:MSP432P401R
主题:LM35中讨论的其他部件

您好,

我正在使用MSP432P401R红色Launchpad。 我正在尝试将LM35温度传感器与控制器连接,并通过K350 QVGA显示屏显示相同的温度传感器。 LM35在WFP 5.5 与ADC MEM15接口。  

我面临的问题是微控制器无法显示正确的室温。 我所写的程序正在按所需的方式工作,如果ADC使用板载3.3 V电源,它会在显示屏上显示3300mV的输出。 但在与LM35连接时,会产生奇怪的输出,相对于室温而言,输出会更高或更低。 为了验证LM35是否工作正常,我使用DMM测量了输出信号,显示的电压为310 mV,与室温相同。 但在与msp432连接时,DMM读数保持在160 mV或更高的波动范围内。 我还注意到了一件重要的事情,那就是当我测量ADC通道(即WFP 5.5)的电压时,DMM给出的读数大约为80mV,我想它应该比它高得多。

此致,

Amit Kotal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否对端口5位5执行了其他操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Keith:
    感谢您的回复。 否,我没有将端口5位5用于任何其他用途。

    此致,
    Amit Kotal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM35的阻抗非常低,因此应该可以正常工作。 两个WAG:
    尝试在5.5 上使用一个锅
    使用不同的ADC输入,您可能有ESD输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit,
    只是好奇您是否能够尝试Keith的任何建议,以及您是否能够辨别港口是否损坏。

    谢谢!
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    确实,问题出在LaunchPad的端口PIN。

    此致,

    Amit Kotal