This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于:MSP430G2553 SPI与Energia通信

Guru**** 2587385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/585983/re-msp430g2553-spi-communication-with-energia

主题中讨论的其他部件:MSP430G2553,ENERGIAcu是否要解释如何在两个启动板msp430g2553之间进行通信?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您会发现C代码示例msp430g2xx3_uscia0_SPI_[09/10].c和在线Energia SPI参考页面和示例非常有用。 还有一些完成类似任务的在线社区项目。 43OH论坛将能够提供有关Energia特定查询的最大支持。

    www.ti.com/.../slac485
    Energia.Nu/./

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谁知道如何将Energia用于SPI,并将MSP430用作从属设备? 库中的SPI.h文件似乎缺少此功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一句- 43OH论坛最近似乎关闭了...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,DJ,

    没有通过API进行SPI从属设置,但您仍应能够将Energia IDE与C或DriverLib SPI代码实现配合使用。

    此致,
    Ryan