我在试验电路板上安装了一个G2553,在/RST上有一个47k上拉电阻,我正在使用一个USB-to_serial适配器测试BSL,我从其他测试中知道该适配器工作正常。 当我运行BSLDEMO2时,我似乎得到了所有正确的信号,但没有从G2553传输任何信息,我收到同步失败消息。 我有如下关联:
适配器.......... G2553
接地.......... 接地(20)
3.3V电压.......... VCC (1),带10个UFD
DTR .......... /RST (16),带47k上拉
RTS ........ 测试(17)
TxD .......... 1.5 (7)
RxD .......... 1.1 (3)
在我的示波器上,我看到测试开始时低电平,然后高电平持续10毫秒,再低电平持续10毫秒,高电平持续20毫秒,然后再低电平。
/RST开始低电平,然后高电平50毫秒,然后恢复低电平。
如果我认为/RST回到低水平,因为它没有收到攻击,我相信这些就是slau319中描述的模式。
在适配器的TXD线路上可以传输数据,但在WFP 1.1 上不会发生任何情况。 它只会在输出应为高时保持浮动输入。
所以很显然,一切都在按照预期发生,但G2553却从未介入。 我尝试将RXD和TXD反转,但没有成功。
欢迎提出任何建议。