This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP-EXP430FR5994:TI-RTOS培训中描述的简单hwi示例在MSP-EXP430FR5994中不起作用

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/590467/rtos-msp-exp430fr5994-the-simple-hwi-example-described-in-the-ti-rtos-training-is-not-working-in-the-msp-exp430fr5994

部件号:MSP-EXP430FR5994
“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我正在试用TI-RTOS的培训材料,但我在hwi模块的实验环节遇到问题。

我正在使用Code Composer Studio v7和MSP430 FR5994 LaunchPad开发板。

我将尝试使用基于driverlib的示例切换LED指示灯,它工作正常。 具体来说,我是在连续模式下使用Timer_A1。

我相信这个问题与hwi实例的定义有关。 以下是配置。 我还将用中断号中的值48进行测试,我认为这是正确的值。

附上CCS项目:

e2e.ti.com/.../blink_5F00_msp430_5F00_hwi.zip

我希望您能帮助我,因为我是从TI-RTOS开始的,我不知道我还能测试什么。

谢谢,此致,

Juan Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的线程分配给工程师进行研究。 您使用的是什么版本的SYS/BIOS?

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我使用的是2.20 .00.06 版。

    此致,

    Juan Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您的Hwi实例需要使用中断号44而不是49。

    "MSP_EXP430FR5994.cmd"链接器命令文件显示映射到Timer0_A1的中断号44:

       TIMER0_A1   :{*(.int44)}> INT44 TYPE = VECT_INIT

    中断49被映射到监视程序计时器:

       WDT         :{*(.int49)}> INT49类型= VECT_INIT

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我测试了这种价值和其他价值。

    我再次测试了为定义新的Hwi实例的两个备选方案创建实例的注释值。 我为Hwi (ti.SysBIOS.hal)创建了一个用于ledToggle功能的新实例,其编号为44。 后来,由于上一个不起作用,我删除了上一个实例,并为选项Hwi (ti.SysBIOS,family.MSP4S)创建了一个新的实例,其值相同(如图所示)。

    不管用。

    此致,

    Juan Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在这个问题上是否取得了任何进展?

    如果没有,您能否分享您最新的CCS项目供我查看?

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alan。

    我在测试它,但它不起作用。

    如果您能为我提供更多帮助来解决此问题,我将很高兴。

    谢谢,此致,

    Juan Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alan要求提供一个示例项目。 您能提供吗?

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。 该项目由第一个员额提供。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在中断号修复后,我要求您提供最新的项目内容。

    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    ´在上一篇文章中提到的,我不知道该项目是否有效。 我´了建议的十六进制值,但它不起作用。

    谢谢,此致,

    Juan Antonio