This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:I2C BSL不工作

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSPBSL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/591683/msp432p401r-i2c-bsl-not-work

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件:MSP-FETMSPBSL

你好,冠军

我使用了BSL脚本程序,MSP-FET, MSP-EXP432P401R 来测试I2C BSL功能。

我将MSP-FET SDA,SCL和GND连接到启动板WFP 3.6 ,WFP 3.7。  

然后使用以下设置构建闪烁的项目,并加载到设备:

#define BSL_Param 0xFC488FFF // I2C从地址= 0x48,接口选择= I2C 0xFC489FFF
#define BSL_API_table_ADDR 0x20.2万 // BSL API表的地址
#define BSL_Entry_Function (*(((UINT32_t *) BSL_API_TABLE _ADDR))

((void (*)))BSL_Entry_function)((UINT32_t)BSL_Param);// 在while循环之前调用此函数

接下来是在命令行中打开BSL脚本,  

BSL-Scripter.exe script_P4xx_i2c.txt

但它看起来MSP432 BSL不工作,我可以使用示波器查看MSP-FET中的数据和时钟。 请检查日志。

e2e.ti.com/.../script_5F00_P4xx_5F00_i2c_5F00_2017Apr27_5F00_161001.log</s>16.1001万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric,
    您是否已通过引导覆盖闪存邮箱配置BSL? 我已与英国空间法专家联系,征求他们的意见。

    谢谢,此致,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris

    我不知道闪存邮箱。

    我只使用默认示例,如您在 \MSPBSL_Scripter_win\ScriptExamples\P4xx_i2c中所见

    MPS432 BSL调用通过附加代码完成:

    e2e.ti.com/.../7142.main.c 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他信息:
    UART BSL使用类似的操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    我在使用MSP-FET工具时遇到了同样的问题(在i2c模式下)。 我能够使用MSP-BSL - Rocket (在i2c模式下)成功连接,因此我们配置MSP-FET工具的方式可能存在问题。

    我正在内部讨论此问题,一旦我们开始工作,我将立即通知您最新信息。

    感谢您的耐心等待。

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,David
    感谢您的反馈,请帮助解决问题,因为客户也无法使用BSL主机使用I2C BSL。

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

     我与工具团队进行了交谈,但不幸的是,MSP-FET工具( 在i2c模式下)不支持MSP432。 工具团队将更新文档以反映此更改。

     我请求为msp432实施此功能,因此将来可能会添加此功能,但目前请确保您的客户使用MSP-BSL - Rocket。

     感谢您的耐心等待。

     此致,

      David   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,FET无法在I2C模式下工作。 最后,我可以使用G2主机项目在I2C模式下与目标进行通信。
    Eric