您好,
我想知道BULL_I2C和REGISTER_I2C之间有什么区别。
尤其是我不明白register_I2C ...
此致,
Keigo Ishii
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我想知道BULL_I2C和REGISTER_I2C之间有什么区别。
尤其是我不明白register_I2C ...
此致,
Keigo Ishii
您好,Keigo,
Captivate通信模块支持三种模式的UART和I2C操作:UART,BULKI2C和REGISTERI2C。 UART和BULKI2C模式都是为了在开发过程中分别使用UART或I2C接口将目标连接到Captivate设计中心。 REGISTERI2C模式用于通过异步I2C连接将Captivate MCU轻松连接到主机处理器或主机MCU,主机可以随时查询传感器的状态。
此致,
罗玉达
您好,Keigo,
是的。 对于 register_I2C,I2C主设备需要在从从属(CapTIvatae)设备读取之前写入命令ID。
例如,如果我们要读取传感器0x00的传感器数据包。
1.主设备(主机)通过写入所需传感器数据包的前两个字节来请求传感器数据包。 前两个字节向从属设备指示要为主机获取的数据。 传感器数据包是固定长度的数据包(通常为6字节),用于指示传感器的一般状态。 对于按钮传感器,这包括被触摸的主按钮等信息。 对于滑块和车轮传感器,这包括计算出的滑块/车轮位置。 有关 数据包结构的详细信息,请查看Captivate Protocol Sensor Packet (Captivate协议传感器数据包)说明。 基本格式如下所示:
前两个字节(阴影较深)包括CMD字节和传感器ID字节。 CMD字节通知从属设备获取传感器数据包。 传感器数据包的命令ID为0x00。 传感器ID字节告诉从属设备要为哪个传感器获取数据包。 在本例中,我们要求提供传感器ID 0x00,它对应于按钮组传感器。 这是读取传感器数据包所需的两项。
2. 在主机请求数据包后,主机会读取数据以检索从属(Captivate )设备生成的整个数据包。 这意味着传感器数据包的所有6字节都从设备中读取。
有关数据包类型的更多信息,请参阅 我们的Captivate Technology Guide Packet Types (Captivate技术指南数据包类型)部分
如果您有任何疑问,请告诉我。
此致,
Yiding