This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET430UIF:将MSP-FET固件与MSP430.dll/HIL.dll同步

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/588348/msp-fet430uif-syncing-the-msp-fet-firmware-with-the-msp430-dll-hil-dll

部件号:MSP-FET430UIF
主题中讨论的其他部件: MSP-FET

亲爱的社区

我从 我的同事那里接管了一个旧的MSP430项目,他在Rowley CrossStudio 1.4 中工作(将近10年)。 当我尝试连接时,IDE尝试升级固件(并被卡住),或者无法初始化 MSP-FET430UIF (版本1.3 和MSP430-dll版本2)。 我认为这是因为固件和MSP430-dll不同步。  

现在,我的问题是有什么方法可以将dll与当前固件版本或其他方法匹配。 此外,我知道有某种 升/降级工具 可用,但这对我帮助不大...

谢谢,顺祝商祺

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    能否提供您遇到的错误的屏幕截图?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb,

    实际上,根据dll版本的不同,我有两个不同的错误。 我可以缩小范围,我的MSP-FET430UIF很可能使用的是1.3 版本。 我从一个版本返回到另一个版本,看到直到1.3 3,IDE显示以下“错误”:

    实际错误发生在升级过程中,更新软件在引导加载程序初始化过程中挂起:

    Rowley提供了一个名为 MSP_FET430UIF_Setup.exe的外部更新工具(他们说它直接来自TI)。 升级过程也会被卡住。  

    当我返回到旧版本的IDE (例如1.3)时,IDE根本无法连接,并显示以下错误:

    听起来与升级过程的问题相同,但我不确定...

    如果您需要其他信息,请告诉我。 再次感谢您并致以诚挚的问候

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    您的问题听起来与此线程类似:
    e2e.ti.com/.../16.4694万

    您提到尝试使用升级实用程序来解决问题。 您是否尝试过使用此帖子中提到的降级实用程序?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    您是否仍需要有关此问题的帮助?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb,

    不,谢谢。 我无法将MSP-FET降级到正确的版本,因此我们决定换一种方式,购买了新的软件许可证,更新了FET,现在它可以再次工作。

    此致

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    很抱歉,您未能回到正轨。 感谢您的更新,很好地听到您能够使工作恢复正常。

    此致,
    Caleb Overbay