This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSS721A:光耦合器应用

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TSS721A, TIDM-FRAM-WATERMETER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/590807/tss721a-optocoupler-application

部件号:TSS721A
主题中讨论的其他部件: TIDM-FRAM-WATERMETER

大家好,

我发现使用MSP430FR4xx 应用报告实现水表,文档中有一个TSS721A示意图。

如原理图所示,收发器与光耦合器配合使用,以提供隔离。

光耦合器的一端连接到公共接地,光耦合器的另一端连接到外。 外部接地在哪里? 我们应该将其与出口联系起来吗?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Oolcay Korkmaz,
    EXGND已连接到带有名为R18的电阻器的GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olcay,

    光耦合器的点是传感器系统和仪表总线应用之间的完全电气分离/隔离。 有关详细信息,请参阅TSS721a数据表的图10。 因此,在上图中,GND是指传感器系统的接地,而EXGND是指仪表总线解决方案。 R18可能需要保持未填充状态,我正在TIDM-FRAM-WATERMETER作者中循环以确认预期操作。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olcay,

    Ryan是对的。

    有关详细信息,请参阅TSS721A数据表。

    此致,
    林氏六音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan和Ling您好,

    感谢您的解释。

    那么,R18应该保持未填充,对吗? 您能否确认以下示意图是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意反向输出TXI和非反向输出TX,反向输入RXi或非反向输入RX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Olcay,

    从TSS721A一侧到U2的连接似乎未与数据表中的TIDM-FRAM-WATERMETER或基本光耦合器应用设计对齐。 我也看不到Rload,请参考提供的资源进一步查看您的示意图。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ling和Ryan,

    是的,应该添加Rload,但我不能同时使用非反向TX-RX引脚? 我觉得可以用软件来处理。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Olcay,

    如果您的应用需要,请使用非反向销。 我只是在有限的TSS721A知识的情况下,按照基本设计进行操作。

    此致,
    Ryan