This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:任何用于TI智能射频收发器评估板的MSP430F5438A C/C++示例程序?

Guru**** 2535590 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1093395/msp430f5438a-any-msp430f5438a-example-c-c-programs-for-the-ti-smart-rf-transceiver-evaluation-board

部件号:MSP430F5438A

您好,

我正在使用 TI的“智能射频收发器评估板版本1.7 ”,它具有 MSP430F5438A微控制器。

该板具有1到10的断路I/O端口,每个端口在此PCB上都有8个GPIO孔(接头引脚共80个孔)。

是否有任何MSP430F5438A  C/C++示例程序和教程来说明如何使用此PCB板上的这些端口和GPIO引脚?

请告诉我使用USB,UART,SPI等的文件夹/子文件夹和C/C++代码路径

谢谢,此致,

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何其它TI板可以购买并连接到这些断接端口,并查看这些端口的输出信号和从这些端口接收/读取输入?

    谢谢!

    很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Swamy,

    关于您的第一个问题,有几个示例在TI资源管理器(或TIREX,如我们所指)中使用此器件的GPIO引脚。  以下链接将带您直接访问MSP430F5438A器件的示例。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AP7gpEq4Q6jtlePRvD9mrw__IOGqZri__LATEST&search=msp430f5438a

    以下是TIREX的一个示例。  它监控端口P1上的第4位,并根据第4位的状态切换第0位。

    #include <msp430.h>
    
    int main(void)
    {
      WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop watchdog timer
      P1DIR |= 0x01;                            // Set P1.0 to output direction
    
      while (1)                                 // Test P1.4
      {
        if (0x010 & P1IN)
          P1OUT |= 0x01;                        // if P1.4 set, set P1.0
        else
          P1OUT &= ~0x01;                       // else reset
      }
    }

    下面是介绍如何使用GPIO引脚的中断功能的另一个示例。

    #include <msp430.h>
    
    int main(void)
    {
      WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop watchdog timer
      P1DIR |= 0x01;                            // Set P1.0 to output direction
      P1REN |= 0x10;                            // Enable P1.4 internal resistance
      P1OUT |= 0x10;                            // Set P1.4 as pull-Up resistance
      P1IE |= 0x10;                             // P1.4 interrupt enabled
      P1IES |= 0x10;                            // P1.4 Hi/Lo edge
      P1IFG &= ~0x10;                           // P1.4 IFG cleared
    
      __bis_SR_register(LPM4_bits + GIE);       // Enter LPM4 w/interrupt
      __no_operation();                         // For debugger
    }
    
    // Port 1 interrupt service routine
    #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
    #pragma vector=PORT1_VECTOR
    __interrupt void Port_1(void)
    #elif defined(__GNUC__)
    void __attribute__ ((interrupt(PORT1_VECTOR))) Port_1 (void)
    #else
    #error Compiler not supported!
    #endif
    {
      P1OUT ^= 0x01;                            // P1.0 = toggle
      P1IFG &= ~0x010;                          // P1.4 IFG cleared
    }

    现在,对你来说,第二个问题,是的。  有数十种不同的MSP430启动板,但您需要对它们进行编程以监控IO引脚。  在我看来,这比让设备上的GPIO正常工作要多得多。

    有各种通信接口的示例,如SPI,UART和I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dennis,

    非常感谢您提供的出色信息以及MSP430F5438A示例的链接。

    我将此问题标记为已解决。

    我有相关问题,请:

    以下是您为注册级别示例提供的URL:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AMG0G4bDkAUNjJAhdKxRYA__IOGqZri__LATEST&search=msp430f5438a

    是否可以选择所有C程序并将其复制到笔记本电脑上的文件夹?

    再次感谢您快速提供帮助。