This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:新线程

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5739, MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1092133/msp430fr5739-new-thread

部件号:MSP430FR5739
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430FR5739MSP-FETUNIFLAASH

编号:CS97.2047万
联系人:Thorne Kontos
名字:Thorne
姓氏:Kontos
简短说明:将测试程序图像从编程的零件中拉出
电子邮件:thorne.kontos@integra-tech.com
公司:Integra Technologies LLC
公司电话:
语言:英语
状态:打开
提供案例详情或备注:

这是我的问题:

我有一些编程部件,但工程师没有将编程可执行文件保存到文件中,因此我们可以对其他部件进行编程。 是否可以将测试程序映像/可执行文件从其中一个已编程的部件中拉出?

我们使用FRAM MSP-EXP430FR5739实验板作为编程软件与我们在Teradyne J750测试仪上使用的DUT卡之间的接口。 开发是使用Code Composer Studio 11.1 .........0完成的

感谢您为解决这一难题所提供的任何帮助。

谢谢!

Thorne Kontos

Integra Technologies LLC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thorne,

    我不知道有任何受支持的方法可以将固件从设备中解压,其格式随后可用于刷新另一个设备。 您是否仍可以访问源代码?

    此致,

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在研究是否可能使用Dataman (此时正在套接字上等待)复制图像,源代码已消失,这是众所周知的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何TI FET和MSP430Flasher (通过-r [out.txt,...])均可从任何未锁定的MSP430器件中提取二进制文件,该文件格式可用于再次将相同固件下载到任何其它器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎可以解决我的问题。 只需让上级帮我继续订购 MSP-FET —MSP430闪存仿真工具。 我会发送一个跟进邮件,如果它有效,我会将其关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thorne,

    我仍然不知道有什么简单的方法可以从设备转储内存并将其用于闪存其他设备。 MSPFlasher仍然可用,但已被Uniflash取代。 我尝试使用uniflash转储内存并将其重新刷新到设备,但未成功。 我怀疑需要一些手动过程来将内存转储转换为可刷新的映像,但这不是官方支持的过程。

    如果他们知道这样做的方法,zrno soli也许可以逐步回复。

    此致,

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thorne,

    快速更新:我能够使用MSPFlasher下载固件的.hex转储,并使用以下命令将其刷新回设备:

    CLS
    MSP430Flasher.exe -r [FirmwareOutput.hex,MAIN]
    pause

    CLS
    MSP430Flasher.exe -w "FirmwareOutput.hex" -v -g -z [VCC] 
    pause

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后,我想补充一点,Dataman 2还允许我捕获部件上的二进制图像,然后用该图像对其它部件进行编程。

    谢谢!

    Thorne Kontos