Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA
主题中讨论的其他部件:Energia
我想知道是否有从ADC12获取的样本数量可控的示例代码,然后通过DMA将数据存储到FRAM内存中。 我从多个其他示例中将其拼合在一起,但一半语法不适用于我的Energia项目,导入所需的标题由于某种原因而无法正常工作。
我更喜欢一个可以直接从资源浏览器中提取的项目(如果存在用于不同MSP430的项目)。 此ADC->DMA->FRAM示例是否存在于任何地方?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA
我想知道是否有从ADC12获取的样本数量可控的示例代码,然后通过DMA将数据存储到FRAM内存中。 我从多个其他示例中将其拼合在一起,但一半语法不适用于我的Energia项目,导入所需的标题由于某种原因而无法正常工作。
我更喜欢一个可以直接从资源浏览器中提取的项目(如果存在用于不同MSP430的项目)。 此ADC->DMA->FRAM示例是否存在于任何地方?
谢谢你。
此程序以TI示例MSP430F55xx_DMA_04.c的形式开始使用,所需的更改相对较少。 它写入SRAM,而不是FRAM。 写入FRAM是一个小程序更改,但需要了解内存保护单元(MPU)。 我建议您先尝试一下。
///
// FR5969 ADC12->DMA demo
// Started life as TI example MSP430F55xx_dma_04.c
//
#include <msp430.h>
#include <stdint.h>
#define DEMO_5969 1 // Specifics for FR5969 and/or Launchpad
unsigned int DMA_DST; // ADC conversion result is stored in this variable
int main(void)
{
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // Hold WDT
P1OUT &= ~BIT0; // P1.0 clear
P1DIR |= BIT0; // P1.0 output
#if DEMO_5969 // FR5969 Launchpad
P1SEL0 |= BIT2; // P1.2 as A2 per
P1SEL1 |= BIT2; // SLAS704F Table 6-49
PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5; // Needed for FR5969, not for F5529
#else // Original for F5529
P5SEL |= BIT7; // P5.7/TB1 option select
P5DIR |= BIT7; // Output direction
P6SEL |= BIT0; // Enable A/D channel A0
#endif
//Setup Timer B0
TBCCR0 = 0xFFFE;
TBCCR1 = 0x8000;
TBCCTL1 = OUTMOD_3; // CCR1 set/reset mode
TBCTL = TBSSEL_2+MC_1+TBCLR; // SMCLK, Up-Mode
// Setup ADC12
ADC12CTL0 = ADC12SHT0_15+ADC12MSC+ADC12ON;// Sampling time, MSC, ADC12 on
ADC12CTL1 = ADC12SHS_3+ADC12CONSEQ_2; // Use sampling timer; ADC12MEM0
// Sample-and-hold source = CCI0B =
// TBCCR1 output
// Repeated-single-channel
#if DEMO_5969 // Use A2 since A0/A1 are taken on the Launchpad
ADC12MCTL0 = ADC12VRSEL_0+ADC12INCH_2; // V+=AVcc V-=AVss, A0 channel
#else
ADC12MCTL0 = ADC12SREF_0+ADC12INCH_0; // V+=AVcc V-=AVss, A0 channel
#endif
ADC12CTL0 |= ADC12ENC;
// Setup DMA0
#if DEMO_5969 // Different DMA trigger number
DMACTL0 = DMA0TSEL_26; // ADC12IFGx trigger per DS Table 6-12
#else
DMACTL0 = DMA0TSEL_24; // ADC12IFGx triggered
#endif
DMACTL4 = DMARMWDIS; // Read-modify-write disable
DMA0CTL &= ~DMAIFG;
DMA0CTL = DMADT_4+DMAEN+DMADSTINCR_0+DMAIE; // Rpt single tranfer, unchanged dst, Int
DMA0SZ = 1; // DMA0 size = 1
__data20_write_long((uintptr_t) &DMA0SA,(uintptr_t) &ADC12MEM0);
// Source block address
__data20_write_long((uintptr_t) &DMA0DA,(uintptr_t) &DMA_DST);
// Destination single address
__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // LPM0 w/ interrupts
__no_operation(); // used for debugging
}
//------------------------------------------------------------------------------
// DMA Interrupt Service Routine
//------------------------------------------------------------------------------
#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma vector=DMA_VECTOR
__interrupt void DMA_ISR(void)
#elif defined(__GNUC__)
void __attribute__ ((interrupt(DMA_VECTOR))) DMA_ISR (void)
#else
#error Compiler not supported!
#endif
{
switch(__even_in_range(DMAIV,16))
{
case 0: break;
case 2: // DMA0IFG = DMA Channel 0
P1OUT ^= BIT0; // Toggle P1.0 - PLACE BREAKPOINT HERE AND CHECK DMA_DST VARIABLE
break;
case 4: break; // DMA1IFG = DMA Channel 1
case 6: break; // DMA2IFG = DMA Channel 2
case 8: break; // DMA3IFG = DMA Channel 3
case 10: break; // DMA4IFG = DMA Channel 4
case 12: break; // DMA5IFG = DMA Channel 5
case 14: break; // DMA6IFG = DMA Channel 6
case 16: break; // DMA7IFG = DMA Channel 7
default: break;
}
}
[编辑:为了参考,原始文件位于此处:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ALkqBIa6R80LFOC7XAng.Q__IOGqZri__LATEST
]
您好,
ADC和DMA学院可以帮助您进行编码。 您可以参考以下链接。
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AKzqA0IGyLAD2nwRN2jyTA__IOGqZri__LATEST
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJAJEjm2KsURl3nLMsYpVw__IOGqZri__LATEST
此致,
现金Hao
我没有尝试SRAM版本,因为我需要FRAM,因为最终数据需要在电源循环后继续运行。
MPU选项卡是我禁用MPU的地方。 'Let compiler handle memory...'复选框已打开,无法从我尝试的位置的FRAM读取数据。 我计划在完成程序的其余详细信息后手动指定内存。
除非'Let compiler handle memory...'复选框需要持久性标志和一些相关代码来工作,而这些代码未包含在我所使用的TI示例中?