This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP430F5438A与其它MSP430和MSP432微控制器功能的比较文档

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A, MSP430FR2433, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1097625/msp430f5438a-document-comparing-features-of-msp430f5438a-with-other-msp430-and-msp432-microcontrollers

部件号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他部件: MSP430FR2433MSP430FR5994MSP432P401R

您好,

 是否有文档比较以下微控制器的技术特性?

MSP430F5438A

MSP430FR2433

MSP430FR5994

MSP432P401R

德州仪器(TI)最近发布的MSP430和MSP432系列中的微控制器是什么?

换言之,哪一款是最先进的MSP430和MSP432微控制器?

谢谢!

很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SSJ,您好!  

    我不确定是否有一个文档包含这些精确的设备比较。 通过查看每个数据表的"功能"部分(通常是数据表的第一页),您可以很好地了解每个设备的不同规格。

    如果部件名称(如 MSP430F5438A)末尾有"A",则表示其为修订版。 这意味着性能有了一些改进。  

    我们的所有器件都针对其各自的应用(MSP430和msp432)进行了高度评价。

    我们为这些器件(尤其是MSP430FR2433和MSP430FR5994)提供了大量资源。   

    您可以在此处找到我们的内务管理培训系列,其中MSP430FR2433用作示例:

    https://training.ti.com/msp-housekeeping-mcus

    此致,  

    Henok

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息。

    这非常有用,解决了这个问题。