This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6626:LPM3电流消耗

Guru**** 2952390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1096847/msp430fg6626-lpm3-current-consumption

部件号:MSP430FG6626

我们正在寻找一些有关达到LPM3指定电流的反馈。

我们有一个长期建立的产品,并且正在开发一个基于它的新产品。 延长电池寿命是一个主要目标。

在将所有辅助硬件最小化至仅处理器,并创建一个特殊的软件构建以在启动和配置后立即执行LPM3之后,我们看到超级电容连接并充电后,在断开超级电容的电源导轨连接时,将出现147uA的可靠电流。

因此,第一个问题是,数据表中提到的外部电流被视为什么。 请参阅以下数据,因为我们已将所有IO设置为OUT和高阻抗浮点。 因此CPU实际上处于空闲状态。

作为现有解决方案的一部分,我们确实有电源轨上具有100欧姆电流限制的超电容,但将来可能会消除它;16 MHz晶体,也有RTC晶体。

3.29 v电源,在LPM3中,只有电源连接....

功能——针—电压——注释

核心。 25.1.92v   0.47uF至GND

VBAK。 86.3.29五 .  4.7nF至GND

VPAT 87.   3.29 v。  1F至GND

CPCAP 17 2.90   打开

复位' 96  3.28v   1nF至接地,51k上拉至VCC

USB  77 0.05v   断路,可能与GND连接以进行测试,或将SW配置作为输出

USB  79 0.11v   开路,可能与GND连接以进行测试,或SW配置作为输出

TDO  92  0       通常为JTAG输出-浮动输入,为测试接地

TDI  93  0       通常为JTAG输入-浮动输入,为测试接地

TM 94 0       浮动输入,测试时接地
TCK 95  0      浮动输入,测试时接地

Y2XTAL 84,85 0

Y1XTAL 14.15  ,使用Fluke两个节点读取~0.4v,在接地/靠近地面时不起作用

所有其他针脚@ 0.0 伏,包括测试针脚91。

感谢您的评论和想法! 做得好!