This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5234:升级固件失败

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1096419/msp430f5234-upgrade-firmware-failed

部件号:MSP430F5234

您好,

我们正在升级MSP430 FW,但在执行升级工具时显示错误。 请提供帮助建议。

命令: MSP430-i2cbsl-tool -i /dev/i2c-1 -f /mnt/USB1/24_PSE_Manager_v22.0308万_out.txt

日志:

----------------------------------
TI MSP430 I2C Linux引导加载器01.00 .00.00
----------------------------------
INFO:指定了I2C总线/dev/i2c-1
INFO:指定了固件文件/mnt/USB1/48_PSE_Manager_v22.0308万_out.txt
INFO:正在打开TI-TXT固件文件firmware.txt...已完成!
INFO:找不到密码文件,默认为0xFFs。
信息:将Fimrware更新模式设置为MSP430... 设置发送的Fimrware更新模式字符串!
信息:延迟4秒等待固件更新模式已启用...完成!
INFO:正在调用BSL (尝试1)... 失败!
INFO:设备裸机尝试!INFO:正在调用BSL (尝试2)... 失败!
INFO:设备裸机尝试!INFO:正在调用BSL (尝试3)... 失败!
INFO:设备裸机尝试!INFO:正在调用BSL (尝试4)... 失败!
INFO:设备裸机尝试!
错误:尝试调用或解锁设备时(响应代码0x108)。

谢谢!

布莱恩特