This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5419A:与MSP430F5419的可靠性比较

Guru**** 2597305 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5419, MSP430F5419A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1095302/msp430f5419a-reliability-comparison-with-msp430f5419

部件号:MSP430F5419A
主题中讨论的其他部件:MSP430F5419

大家好,

我的客户希望比较MSP430F5419A和MSP430F5419之间的以下数据。
可焊接性
-温度特性
抗噪性
耐用性
我能否获得这些信息?

此致。
柳时敏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryu

    请检查我对您的问题的评论

    -Solderability: www.ti.com/.../packaging.html
    温度特性: DS的第15页和第18页
    -抗噪性:ESD等级,第18页,共页DS
    -耐用性:我想你的问题在闪存上。 请查看DS第42页上的数据保留持续时间

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,小东

    感谢您的回复。
    我将与我的客户分享您提供的信息。

    此致。
    柳时敏