This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274:内部电压基准的老化相关漂移

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1093356/msp430f2274-aging-related-drift-of-the-internal-voltage-reference

部件号:MSP430F2274

是否存在与此零件的内部电压参考的老化相关漂移的数据?

谢谢!

Stu DeJonge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stuart:

    这将是非常艰难的。  根据我向设计师提出这样的问题的经验,他们会让我们回到数据表。  但我可以问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stuart:

    有人告诉我,这种内部电压参考没有老化数据,其设计符合数据表中显示的规格。  我知道这不是您要寻找的答案,而是我能做的最好的。