This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:用于Tx的MSP430FR6043差分输出驱动器

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, MSP430FR6047
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1076902/msp430fr6043-msp430fr6043-differential-output-drivers-for-tx

部件号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他部件: MSP430FR6047

如果我使用SAPHOSEL.PCH0SEL & SAPHOSEL.PCH1SEL =1,则 µC正常工作。 因此PPG是发射脉冲。

对于差分输出,我将它们设置为SAPHOSEL.PCH0SEL和SAPHOSEL.PCH1SEL =2

根据

https://www.ti.com/lit/ug/slau367p/slau367p.pdf?ts=1641289140799&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FMSP430FR5964</s>5964

第505页

或第529页表21-17。

但现在我根本没有收到任何Tx信号? (虽然也应由PPG驱动)

此处有一个类似的线程:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/88.9236万/msp430fr6047-when-i-set-saphosel-pch0sel-2-what-s-the-recommended-circuit-for-tx-and-rx-and-how-does-tx-and-rx-bias-work</s>6047

在来自的所有代码中

__MSP430_HS_SAPPh__

从未定义过,所以我不理解约翰·齐佩雷尔在这方面的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我看看我们的USS专家能否帮助解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那会很好! 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,您的问题迟迟未得到回复。 我们的专家已有一段时间不在,因此我需要为您详细了解。  今天稍后我会试着给您一个答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    msp430fr6043.h:

    /*****************************************************************************
     SAPH_A Registers
    *****************************************************************************/
    
    #define __MSP430_HAS_SAPH_A__                 /* Definition to show that module is available */
    #define __MSP430_BASEADDRESS_SAPH_A__ 0x0E00
    #define SAPH_A_BASE            __MSP430_BASEADDRESS_SAPH_A__
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 因此,msp430fr6043有一个Saph_A (而另一个线程的msp430fr6047只有一个Saph)。

    以前肯定不知道,但现在我知道了。

    我仍然没有得到任何TxSignal,但这确实有帮助,我知道为什么其他线程(和注册名称)中的建议不适用于此处1对1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    期待着这一点。

    同时,我将使用不同的Saph_A寄存器设置进行一些试验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凸块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凸块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    感谢您坚持这样做... 我设法追查了齐佩雷尔先生,并请他提供帮助。  他不再是TI的工作。  我希望他会回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    Zipperer先生不走运。  我正在尝试设置并复制问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您好,复制问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有。  我现在有一个可以使用的设置,因此我将尝试在今天晚些时候或明天进行配置和测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有没有找到时间进行此操作的机会?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,另一个线程中显示的原理图在2年前已在某些软件中进行了测试。 很遗憾,我不再能够访问该软件。 我必须再写一次...  给我几天时间来为其寻找时间...

    Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那会很好!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来Johann已经停止响应。  我相信您可以直接联系他 j-zipperer@mcu4you.com