This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2110:是否可以按字节访问端口输入位?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1094013/msp430fr2110-is-it-possible-to-access-port-input-bits-byte-wise

部件号:MSP430FR2110

各位专家,您好!

你好。 我们有来自CX的以下疑问:

MSP430FR2110 - 是否可以按字节访问端口输入位?

谢谢!

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如P1IN,P2IN等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,David。

    它类似于 带有指针或数组的P1IN.5?  IE:array[0]为P1IN.0,array[1]为P1IN.1。

    有什么方法可以做到这一点?

    谢谢你。

    此致,
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是一个数组。 可以用结构中的位字段执行此操作,但这似乎毫无意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    MSP430无法 通过位访问端口输入。

    P1IN是一个8位的~,记录了WFP 1.0 的1.7 值。

    谢谢!

    此致

    强生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Johnson:

    感谢您的更新。

    是的,CX知道这些比特和寄存器。 他想知道是否有一种技巧或内存映射,即可以按字节访问位(位带),如ARM内核。 因此,为了检查循环中端口的所有位,除了旋转和测试位之外,没有其他方法, 对吗?

    此致,
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Artzy,

     MSP430没有某些通过位访问的方法,您必须 旋转和测试位。

    2110 byte-wise/4055412#4055bits"]他405.5412万他想4055想知道内存是否存在字节(引用/字节)分布图

    谢谢!

    此致

    强生