This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:有关固件更新和引导加载程序的查询。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476, MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1095198/msp430fr2476-inquiry-about-firmware-update-and-bootloader

部件号:MSP430FR2476
主题中讨论的其他部件: MSP430FR2433

各位专家,您好!

我们的客户对MSP430FR2476感兴趣,我收到了有关此设备固件更新/启动器功能的查询。

客户询问此设备是否具有用于固件更新的内存交换功能。 某些设备似乎具有此功能,如 此链接 (第1.3 .1节)。

请问,您的专家对本次咨询有什么建议/意见?

在我查看MSP430 FRAM BSL指南(http://www.ti.com/lit/pdf/SLAU550 )时, 我无法联系到。 然后,我注意到TI发布了MSP430FRAM( https://www.ti.com/lit/pdf/SLAA721 )的OAD更新指南,我不相信有内存交换函数,而且我不确定MSP430FR2476是否支持此OAD。

如果您能与我们分享您的说明,我们将不胜感激。

此致,

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Miyazaki:

    MSP430FR2476在器件中没有"交换功能"。  MSP430FRBoot确实提供了双映像支持(请参阅sla721中的2.3 集1部分),并且与Renesas指南的1.3 集1部分中描述的“双模式”类似。

    在SLAA721文档中,它确实显示了使用MSP430FR2433的示例,MSP430FR2433是MSP430FR2476的较小内存版本,因此它应该适用于较大的内存设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dennis,

    感谢您的澄清。

    我与客户分享了您的意见,我想等待他们的反馈几天。

    此致,

    宫崎