This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2333:此部件是否可以用作RTC。

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1094689/msp430g2333-can-this-part-be-used-as-rtc

部件号:MSP430G2333

MSP430G2333可以用于RTC项目,

我能连接 一个3.2768万Hz的外部晶振并使用定时器保持实时,它能 通过定时器中断和引脚中断从3.5 唤醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prashanth k b,

    MSP430G2333没有3.5。 LPM4是设备提供的最低功耗模式。 设备可以从LPM4中的GPIO唤醒。 但是,LPM4会禁用所有时钟,这意味着您将无法在LPM4中运行计时器。 如果使用LPM3 (运行ACLK),则可以从计时器中断唤醒。

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Evan提供的信息,因此 MSP430G2333可用作RTC,而LMP 3与3.5 0.72uamp相比,将消耗1.2 u amp。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解您的评论。 此设备不存在3.5。 数据表中的表5-6提供了您需要的信息:

    此致,

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan