This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4152:无法使用MSP-FET430UIF进行编程

Guru**** 2518680 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1094062/msp430f4152-unable-to-program-with-msp-fet430uif

部件号:MSP430F4152
主题中讨论的其他部件: MSP-FET430UIF

我们在各种便携式仪器中使用MSP430F4152控制器

我们使用MSP-FET430UIF编程器和FetPro430-Lite软件实用程序进行编程。

但现在我们无法编程。它显示程序错误

我们已检查了20块板。

以上板最初是编程的,但现在不能重新编程。

请指导我们,我们的生产已完全停止。

e2e.ti.com/.../MSP430F4152_5F00_problems.docx

请检查附件

此致,

Anushka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anushka

    请问,如果逐一执行擦除,空白检查,写入操作,操作是否会失败?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您连接了2线JTAG,但4线JTAG编程是否也失败? 您可能需要连接到这些测试点。

    此外,晶体是否正常摆动? 尽管这不重要,因为MSP430可以从其内部xtal启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该板工作正常,因为我们先前已对控制器进行编程,并且它与旧程序工作正常。 我们对软件进行了一些修改,所以我们想对IC重新编程。当我们单击自动编程时,它会在验证安全保险丝选项按钮上失败。  

    我们更换了其中一个主板上的控制器IC,现在可以对IC进行重新编程。

    我有一个疑问,即是否意外启用了熔断安全保险丝选项。那么是否可以对控制器重新编程。

    或者,如果在编程时设置了"吹气安全"设置,是否有任何方法可以对IC进行编程。

    谢谢,此致

    Anushka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anushka

    请查看 DS上的说明一旦保险丝熔断,就无法进一步访问MSP430 JTAG/测试和仿真功能。 JTAG块切换至旁路模式