This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:封装的差异

Guru**** 2767975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1095182/msp430fr2433-differences-in-packaging

部件号:MSP430FR2433

我使用MSP430FR2433IRGE版本设计了一款产品。 我看到BGA版本MSP430FR2433IYQW有大量库存。

据认为,唯一的区别是包装。 由于我的所有测试都是使用RGE版本完成的,在转到YQW之前,我还需要了解其他什么?

很显然我会做一个复律测试,但是现场的月份只能通过几个月来验证,所以我想知道这是同一个部分。

谢谢!

Carlos García á lez Moreno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,您好!

    根据数据表,DSBGA的功能引脚似乎更少。 如果你不打算使用WFP 2.4 或WFP 3.1 ,那你应该来这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 我正在使用WFP 2.4 ,但我可以轻松地将其更改为其它未使用的PIN。 非常感谢您的快速响应!  

    此致,

    卡洛斯