This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5632:嵌入式代码移植

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1095225/msp430f5632-embedded-code-porting

部件号:MSP430F5632

大家好,

我们是否有任何工具支持将嵌入式代码从PIC Microchip控制器移植到MSP?

谢谢!

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,康妮,

    这将非常好,有助于我们将客户迁移到MSP。  但不幸的是,我们没有。  问题是PIC外围设备与MSP完全不同。  我熟悉PIC,因为在进入TI之前,我在那里工作了8年。  如果这是一个特别重要的客户,我可以提供一些指导,但在一天结束时,客户必须执行代码端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    这就是我所想的。 感谢您的快速响应!