This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:通过UART闪存十六进制

Guru**** 2535450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, ENERGIA, UNIFLASH, MSP430-FLASHER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1095219/msp430g2553-flashing-hex-via-uart

部件号:MSP430G2553
主题中讨论的其他部件: EnergiaUNIFLAASHMSP430-Fasher

大家好,

我们的客户 正在设计中使用MSP430G2553 MCU。 他们使用Energia IDE创建了一个应用程序,并使用相同的MCU在启动板上对其进行了测试。

Energia IDE创建的固件文件是十六进制格式,他们需要知道是否有任何应用程序在Window 10 PC上运行,并且可以通过UART接口使用板载BSL将此固件上载并闪存至最终产品。

提前感谢您的帮助。

此致,

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为后续查询,Uniflash或MSP430-Flasher是否会在UART上完成任务?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们可以使用G2553 LP作为BSL (基于sla535 LaunchPad的MSP430 UART BSL接口)的硬件,然后BSL和BSL脚本程序可以在PC端将二进制文件下载到另一个G2xx目标器件。 脚本示例在此处...

    sla535\LPAD_BSL_interface\TestScripts\MSP430G2553