This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:超声波库:32.768kHz晶体要求?

Guru**** 2383290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1094880/msp430fr5043-ultrasonic-library-32-768khz-crystal-requirement

部件号:MSP430FR5043

您好,

关于所提供的超声波库,我注意到有一个“要求”是32.768kHz时钟。 在设计中是否可以省略此时钟? 它的唯一用途是

"用作背景计时器,以生成USS晶体/谐振器稳定时间,并在低功耗捕获期间实现到LPM3的转换。"见 https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/USSSWLib/USSSWLibWater/latest/exports/USSLib_02_40_00_00/docs/LibUsersGuide/markdown/CodeExamples.html?highlight=timer

内部VLO或LFMODCLK不能用于计时器A1,同时影响了稳定时间精度和功耗?

请告诉我,LFXCLK是否有任何内部用途,以及是否存在对超声波应用至关重要的因素?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jamal,

    LFMODCLK的功耗约为24uA,而VLOCLK的精度不高。

    因此,我们需要低功耗时钟来实现以下功能:

    • 我们使用此时钟来监控HSPLL,如果HSPLL频率超出范围,则会发生错误。
    • 我们需要精确的测量周期来计算流量。

    谢谢!

    此致

    强生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果功耗不是设计中的问题(在我的情况下不是),我有两个跟进问题:

    -如果由晶体驱动,为什么HSPLL会超出其频率范围?

    -如果HFTX由USSXT_Bout的输出供电,为什么HFTX不能除以32,并使流速计时器通过ACLK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jamal,

    HSPLL是一种68MHz ~ 80MHz的clcok,由USSXT (4MHz或8MHz)提供。

    但如果USSXT有一些问题,例如 频率不稳定,这将影响计量精度,因此我们通过ACLK(3.2768万Hz)来监控此频率。

     

    USSXT和HFXT不能作为ACLK的源时钟。

    谢谢!

    此致

    强生