This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5437A:MSP430F5437A受到损坏或未编程

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5437A, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1094567/msp430f5437a-msp430f5437a-getting-damage-or-not-programming

部件号:MSP430F5437A
主题中讨论的其他部件: MSP-FET

您好,  

我正在将MSP430F5437A控制器用于应用程序,在编程时遇到一些未知问题(将代码写入控制器)  

在我的应用中,我正在使用工具MSP-FET闪存仿真工具,通过Spy双线在控制器中闪存代码,但它不是编程,总是显示按摩JTAG通信失败。  

我 检查过我的耗材是否正常,但MCU没有响应。 我不知道会出现什么问题,以及如何检查 我的Fresh MCU是否工作正常 。在 PCB上组装之前,他们有没有方法检查MCU是否工作正常。

我组装了10个PCB,4个MCU没有响应。请告诉我如何检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了很多P2P MSP430板,布局不好,在正确或坏闪存期间芯片供应不稳定。 许多脏的超出规格的设备,到目前为止,这些设备中没有一个在闪存方面出现故障,也没有报告边际错误。

    切勿在大于1nf的复位引脚上使用上限值(对于SBW,最好没有上限)。 使用尽可能短的SBW电缆,并选择最低的SBW速度。

    由于刷新了坏固件,设备也可能会以某种方式锁定(不对SBW/JTAG条目序列负责)。

    无论如何,如果工厂BSL已取消计划,则应该可以通过BSL执行批量擦除(将设备恢复为工厂默认状态)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅 MSP430系统级ESD注意事项(修订版 B)MSP430系统ESD故障排除指南 作为硬件开发的参考。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     具有 JTAG接口的MSP430编程 是MSP430 JTAG接口的参考。

    谢谢!