This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6037:流量感应性能和引脚到引脚兼容性

Guru**** 2973610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP430FR6037, MSP430FR6045, MSP430FR6007, MSP430FR5041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1094207/msp430fr6037-flow-sensing-performance-and-pin-to-pin-compatibility

部件号:MSP430FR6037
主题中讨论的其他部件:MSP430FR6047, ,MSP430FR6045, MSP430FR6007, MSP430FR5041

您好,

我们计划从MSP430FR6047切换到MSP430FR6037。 我注意到没有提供USSXT,这是否会以任何方式影响流量感应的准确性? 我也找不到连接超声波传感器的设备(随附图供参考)。 MCU  MSP430FR6037引脚到引脚是否与MSP430FR6047兼容,因此我可以为两者开发类似的PCB。 我对其他超声波MCU以及MSP430FR6045, MSP430FR6007, MSP430FR5041也有类似的疑问。

此致,

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prudhvi:

    FR6037不包括USS模块:

    为什么要切换到FR6037? 如果是FR6047的大容量内存,您可以尝试使用FR6045。

    谢谢!

    此致

    强生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Johnson:

    其中一个原因是采购,所以我们希望有一些其他兼容MCU的备份单元。 感谢您指出MSP430FR6045,它看起来是为应用程序服务的。 您能否列出与MSP430FR6047兼容的更多设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prudhvi:

    FR6047/FR6045,6045,FR6007/FR6005保持6005保持相同的针脚映射和针对针脚。

    这四台设备可以使用相同的代码(图像)。

    您可以在下图中找到FR6047/FR6045和6045和FR6007/FR6005之间6005之间的不同之处:

    谢谢!

    此致

    强生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Johnson:

    感谢您让我清楚了解情况。 这是否也适用于FR6043/FR6041和6041和FR5043/FR5041系列5041系列。 该系列产品的最佳性能似乎是最佳的。

    此致,

    Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pruhvi,

    FR6043/6041,6041,FR5043/FR5041不5041不是FR6047的针对针。

    FR6043具有高精度,可覆盖流量计和气体计,但存储器仅具有64 KB。

    谢谢!

    此致

    强生