This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:计算处理所需的周期数

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP430F449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1094275/msp430fr6047-the-number-of-cycles-required-for-the-calculation-processing

部件号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他部件: MSP430F449

您好,

我想了解MSP430FR6047和MSP430F449的计算处理所需的计算时间(周期数)的相关信息。

使用以下数据类型时的加,减,乘和除
请告诉我们计算时间(周期数)。

[整数类型]
・签署的int
・签名长
・签名长
・无符号int
・unsigned long
・无符号长型

[浮点类型]
・浮动
・双人
・长双人床

或者,如果有办法与CCS等进行核对,请告诉我该程序。

谢谢!

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在运行于同一MCLK上的两个MSP430器件上使用计时器,以获得计算功能所需的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,zrno soli

    您是否可以通过CCS等进行检查? 我想知道具体的确认程序。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,您可以使用IAR或CCS进行此操作...

    e2e.ti.com/.../cycle-counter