This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4784:程序仅在调试中运行

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4784

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1093171/msp430f4784-program-running-only-in-debug

部件号:MSP430F4784

您好,

目前我正在使用MSP430F4784。 要测试控制器是否正常工作,我只需编程LED闪烁。

在调试模式下运行此程序时工作正常。 但是,当调试器停止并重置控制器时,LED不闪烁,并且输出中没有电压。

为了确认我交叉检查了不同的PIN,但结果相同。

问题是什么?

我是否需要对属性进行任何更改?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    让您在退出调试模式时检查设备的电源。 它应该不能在调试下运行,退出调试并且不能运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了AVDD,Dvdd1,Dvdd2上的电压电平是3.3 V。在我们的定制板中,当我们连接到RPS电源时,电流消耗是0.035 Amps。

    当MCU处于调试模式时,电流消耗增加到0.051 安培。 在终止调试模式后,电流消耗会降低至0.035 安培。 该程序将使特定GPIO引脚高。 在调试模式下,退出调试模式后,它处于浮动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否测试过其他设备? 您能否显示测试代码和原理图?