This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ENERGYTRACE:CCS能量追踪自动关闭

Guru**** 2771045 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1091043/energytrace-ccs-energy-trace-automatically-closing

部件号:ENERGYTRACE

您好!

我尝试在CCS 10和11上使用MSP-432P410R上的能量追踪,并且在使用能量追踪窗口时遇到了问题。 每当我尝试在调试之外打开窗口时,它会在 打开后立即自动关闭。 我尝试通过启用"自动启动"来解决这一问题。 但是,我正在尝试获取数据收集的.csv副本,该窗口在调试后自动关闭,我无法保存数据。 是否有解决方案或论坛重定向?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    EnergyTrace仅在CCS的“调试”视图中可用。 您始终可以切换到该视图,即使不使用CCS窗口右上角的图标进行调试也是如此。 或者,您也可以暂停调试会话以收集数据。

    对于更接近应用程序使用情况的电源数,建议以“自由运行”模式运行调试器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jace,感谢您及时回复我的初始回复,很抱歉回复延迟/感谢您的帮助。 我在调试模式下暂停时,它会显示错误,但我再次尝试,能够导出数据。 (不确定导致初始错误的原因)但是,该错误不是由于在CCS调试视图中。 即使我单击调试视图并尝试打开EnergyTrace,它也会自动关闭。 使用变通办法,我能够收集数据,但不确定为什么仍 会出现此问题。 问题已解决。 谢谢!