This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:BSL升级

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1091671/msp430fr6043-bsl-upgrade

部件号:MSP430FR6043

大家好,

以下是客户可能需要您帮助的两个问题:

1.MSP430BSL_1_02_00_01.zip文件中找不到slau550aa文档中列出的BSL。 如下所示。

2. FR6043的FRAM空间为:6000~15FFF,其中F000- OXFFFF被定义为bootloader。

使用MSP430FRBoot_1_03_00_00主机例程进行升级时,无法加载APP.TXT,并且大小约为45K。 但小型计划没有问题。

这是因为在拆分引导加载程序后,之前和之后的地址不能满足40K连续地址,这会导致加载失败。

谢谢。

此致,

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yale:

    1.在CUSTOMBSL下载文件夹中不提供加载到MSP430FR6043中的BSL的确切版本,因为此设备中的BSL位于ROM中,无法更改或更新。

    2.根据1,此设备中的BSL位于ROM中,因此无法更改,因此您无法将该内存段用于MSPFRBOOT。 MSPFRBOOT完全驻留在应用程序内存空间中。 请参阅MSPFRBOOT文档,以正确设置链接器文件,使其正常工作。 不过,船载机确实应该是45k内存。 它应尽可能小,并加载您的主要应用程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jace:

    感谢您的回答,非常有帮助。

    很抱歉延迟确认。

    此致,

    耶鲁