This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5734:输入/输出引脚数

Guru**** 2986070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1093737/msp430fr5734-number-of-i-o-pins

部件号:MSP430FR5734

我们正在考虑使用PW软件包。  问题是有多少个通用数字输入/输出引脚。  在插针图图4.5 和表4.1 中的插针说明中,似乎有19个I/O插针,P1上有8个,P2上有7个,PJ上有4个。  但在功能方框图图6.7 中,仅列出15个,P1和P2。  哪一项是正确的?

谢谢

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,George,

    端口J针脚如图左下方所示。

    此致,

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Evan

    我现在看到了它们。  谢谢。  我们将能够使用此芯片。

    乔治