This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5872:分配/使用FRAM作为RAM。 示例代码/项目...

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1097984/msp430fr5872-allocating-using-fram-as-ram-sample-code-project

部件号:MSP430FR5872

MSP团队您好!

我看到我们有一些FRAM 实用程序,如dev.ti.com/tirex中的"Compute Thru Power Loss (计算直通断电)"。  

我们是否有一个简单/示例代码/项目来将某些FRAM用作RAM/变量?  是否可以对链接器文件等进行示例更改?  或应用程序备注,说明如何执行此操作?

Thx,Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在FRAM中放置一个变量是一个简单的#pragma指令,这也是一个附带的方法,它可以防止在设备重置后对其进行更改。 您可能需要修改链接程序文件,具体取决于您使用的开发环境。

    SLAA628B的3.4 部分“MSP430 FRAM技术-操作方法和最佳实践”详细介绍了如何为CCS和IAR执行此操作。