This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:msp430f5529 USB BSL硬件连接

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1097811/msp430f5529-msp430f5529-usb-bsl-hardware-connection

部件号:MSP430F5529

 我想让EZ-FET Lite和保留USB BSL端口用于固件更新,但我注意到TI正式提供了两种硬件布局,我不知道选择哪一种。

如 图所示,第一个布局由MSP430F5529 LaunchPad开发套件(SLAU533)提供,第二个布局由MSP430 MCU (SLAA452)上的USB现场固件更新提供。 这两个连接之间的区别在于1M欧姆下拉电阻的位置。 我应该使用哪种连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用LP中的一个,但两者都可以。 1M将不具有浮动PUR,因为浮动PUR会以不稳定的方式强制设备进入BSL模式。

    不管怎样,如果你有一些特殊的理由,你可以自己建造EZ-FET,很好。 但13美元你可以买一个,可能有两个EZ-FET(一个原始的,另一个在5529目标设备上)通过一根USB电缆连接到PC .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.4K上拉电阻是否可以替换为其他值(如1.3K或1.5K)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风扇好

    是的。 我认为1.4K可以被1.3K或1.5K取代。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢