主题中讨论的其他部件: CC1310
您好,TI团队
____________________________________________
更新:在下面的答复中,我处理问题时,已解决了一些问题并回答了一些问题。 但提出了新的问题和澄清。 请阅读下面的答复,了解状态和更新的问题列表。
____________________________________________
我在MSP430FR6047上达到低功耗时遇到问题。 下面是设置和我到目前为止所做的工作。
它是一个包含MSP和CC1310的定制板。 CC1310向MSP驱动一个32kHz外部时钟信号。 I2C引脚也连接到CC1310。 MSP包含USS固件以及与外部时钟信号一起运行的修改。 CC1310固件由ME开发,并通过I2C控制MSP。 这非常有效,我可以设置参数并开始测量。 我现在的问题是传感器没有安装在管道上。 在这种情况下,CC1310仅驱动时钟信号,不会从MSP发出请求,功耗为750ish uA。
如果我在USS固件的主要功能中,在HMI_INIT()之前插入了__bis_sr_registor(LPM3_bits)和__no_operations(),则该程序的耗电量会降至10 uA。 只要我包含了HMI_init(),消耗就会恢复到750 uA。 所有未使用的引脚均设置为输出和低。 我已经仔细检查了所有使用的引脚是否在两侧都是低或高的,具体取决于功能。 如上所述,针脚设置正确,否则我将无法通信并拥有正常工作的传感器。
问题在于(主要) MSP未收到任何请求。
您已插入到“如何实现数据表中指定的功耗”链接的链接,但该链接已失效。 也许您可以更新链接?
如果上述描述令人困惑,我可以尝试澄清。 已经测试了很多东西,很难用几行来总结。
此致Lasse