This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:EVM430-FR6043

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1097796/evm430-fr6043-evm430-fr6043

部件号:EVM430-FR6043

尊敬的TI:

早上好!

请帮助我找到以下问题的解决方案。

1)"DToF -位移大于最大样本位移"  

上述错误反复显示。 请帮助我解决这个问题。

尽管如此,我还是尝试将源代码头文件" USS_userconfig.h "中的"USS_ALG_MAX_SAMP_SHIFT"值从20更改为40 ,以避免此错误。  

2)我的流管为L形,管内有一个反射表面。 我使用过Audiowell 200kHz超声传感器,两个传感器之间的传播长度为~135 mm。

  请帮助我解决 EVM6043卷读数不稳定的问题,以及ADC值,如下图所示。