This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6037:引脚确认

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1097666/msp430fr6037-pin-confirmation

部件号:MSP430FR6037

大家好,

我正在查看 MSP430FR603x 数据表 ,我注意到图7.2 (第10页)中的引脚85,87,89和91在表7-1中具有不同的信号名称和信号类型。 您是否可以确认这些针脚应该是电源针脚PVSS,针脚88也应该是PVCC?

谢谢你。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    您可能已经注意到 ,第9页的MSP430FR604xPZ封装图 与表7-1完全匹配。

    对于MSP430FR603xPZ,这里唯一的真正区别是  CHX_OUT或CHX_In引脚分别是DNC或VSS。 这是因为 MSP430FR603xPZ没有相同的集成USS模块,因此这些CHX_OUT和CHX_In引脚不能提供这些功能。 表7-1中的信号名称似乎是根据604xPZ设置的,而是留给读取器根据两个设备系列的不同功能进行连接。  

     第10页上的包装图纸对于603xPZ是准确的,因此在布局和原理图中遵循这些连接,包括引脚85,87,89和91的VSS/PVSS和VCC/PVCC连接。   

    如果您还有其他问题或需要进一步澄清,请告诉我。  

    此致,
    Brandon Fisher