This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:作为pin属性,什么是"缓冲区类型"告诉我?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1097732/msp430fr2433-as-a-pin-attribute-what-does-buffer-type-tell-me

部件号:MSP430FR2433

我知道缓冲区,但数据表的表4-1,"Pin Attributes"不清楚其上下文和用法,而不是作为pin属性。 我对它们的可能含义有一些看法,但我想清楚说明它们的含义。

  • LVCMOS (低电压互补金属氧化物半导体)类型的缓冲器是什么意思?它如何用于引脚?
  • 什么是模拟类型的缓冲区 ?它 在引脚上的用途是什么?
  • Power类型的缓冲区是什么意思 ? 如何在引脚处使用它?

此外,在表4-3的"缓冲区类型"中,

  • "PU或PD"是什么意思?
  • 对于LVCMOS缓冲器,此缓冲器的强度请参阅第5.11 .4节“数字I/O”。 在该部分的什么地方提到了缓冲区强度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源是一种输入类型(Vcc,VSS等),而不是缓冲区类型。 PU和PD是上拉和下拉的缩写。

    数字输入有一个缓冲器,通常是引脚和内部功能之间的施密特类型。 模拟输入不会缓冲,因为这只会导致故障。 除非您为每个引脚添加了某种统一增益模拟缓冲器。 恶心 针图(6.11)详细显示了这一点。 它显示了引脚和模拟部分之间的传输门。 我想你可以把它称为缓冲区,但我不会。

    5.11 4告诉您特定输出电流的输出电压。 这就是它的"优势"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LVCMOS类型用于大多数引脚,描述了"数字"功能(也称为施密特触发器输入/输出)的特征  

    模拟用于模拟功能,通常用于减少漏电流,例如ADC输入,DAC输出等

    电源用于电源和参考针脚。  

    这些用例的要求不同,因此需要不同的I/O结构和/或路径来满足这些要求。 所有这些信息都试图告诉您PIN行为因使用案例而异。 您可以查看引脚图,了解有关引脚结构/多工的更多说明。

    PU -上拉

    PD -下拉

    强度在参数拉力中进行了说明。