This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:XT2 Crystal问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659, MSP430F5635

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1095648/msp430f5659-xt2-crystal-issue

部件号:MSP430F5659
主题中讨论的其他部件: MSP430F5635

大家好,

在相关岗位的基础上,我们正在努力推出MSP430F5659。 我们用16MHz晶体工作,但当我们转换到20MHz晶体时,我们开始遇到问题。 设备启动,但代码会跳转。

我们尝试在使用MSP430F5635的板上复制相同的晶体更改,但没有出现此问题。

MSP430F5659中是否有任何内容会在更换晶体时导致问题?

谢谢!

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    首先,让我们看看F5659和F5635之间可能解释此行为的任何差异。
    我们知道F5659和F5635采用相同的XT2晶体振荡器设计,因此...
    1. F5659 XT2电路使用的负载盖是否与F5635 XT2电路使用的值相同?
    2. XT2晶体周围F5659和F5635之间的PCB布局是否有任何差异?
    3. F5659和F5635的时钟和PMM在软件中的配置是否完全相同?

    接下来,我们来看看F5659配置
    4.什么是VDD?
    5. PMMCOREV电压设置是否在3级?
    6.如果不使用XT2,而是使用配置为20MHz的DCO操作F5659,是否观察到相同的行为?
    7.在调试模式(使用调试器)和正常模式(不使用调试器)下运行时是否存在此行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Dennis!

    他们说,5635和5659运行在相同的主板上-每个设备一个。

    两个都以16 MHz运行,代码相同。

    将晶体更改为20 MHz,5635按预期工作正常,但5659难以启动晶体,无法设置VCORE。

     UCSCTL6设置为 (XCAP_3 + XT2DRIVE_2 + XT1DRIVE_3)

    我问过F5659的配置。 希望他们能尽快作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一问题已经结束,TI内部论坛将继续讨论此问题。