This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2617:AES-128加密库

Guru**** 2612055 points
Other Parts Discussed in Thread: AES-128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1098403/msp430f2617-aes-128-cryptographic-libraries

部件号:MSP430F2617
主题中讨论的其他部件:AES-128

我希望实施AES-128 GCM以确保两个MSP430器件之间的通信接口。

我在 https://www.ti.com/tool/AES-128上找到了TI提供的另一个AES-128 ECB实施。 这些文件的版权表明它们于2011年发布。

通过对论坛的调查,我还找到了TI提供的加密库的链接: https://software-dl.ti.com/tsu_encryption/tsu_encryption_public_sw/。 通过这一链接,看来在GCM模式下运行的AES-128已完全实现。 这些文件似乎是2014年的版权文件,实施了许多AES-128操作模式,包括ECB,CBC和GCM。

我有兴趣遵循安全最佳实践并使用已开发的AES-GCM实施,但链接到AES-GCM实施的页面似乎无法通过TI.com主网站找到。 并且页面上的大多数链接显示为已损坏,单击时会导致404错误。 此软件是否仍在维护并有意提供,供TI在其MSP430器件中使用?

如果没有,TI是否正式提供了AES-128 GCM实施,以用于MSP430器件? 我们针对的设备没有任何硬件AES加速器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    某些Web链接似乎已断开,但您确实找到了TI提供的所有加密库的正确链接。 感谢 您告知我们一些软件工具文件夹链接被破坏。  

    该链接中的AES-128库以C语言编写,并且在MSP430上运行。 有关更多信息,请参阅以下应用说明。 C加密算法的实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-我主要是想确保该页面上提供的带有断开链接的AES-GCM实施仍然是"官方"支持的,而不是某些偶然死机链接仍然有效。 感谢您的反馈。